This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:有关如何计算 ADS54J40的总延迟的查询

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364147/ads54j40-inquiry-on-how-to-calculate-overall-latency-of-ads54j40

器件型号:ADS54J40

您好!

我的客户想知道下面的 ADS54J40的 S2SO 延迟。

问题1:  按如下方式计算 ADS54J40的 ADC 内核延迟是否正确?

 -数据延迟:134个时钟

 - 4倍抽取,使用混频器:28个时钟

 - 4倍抽取率,Iq 输出:10个时钟

 -传播延迟: 4ns

 总计:134 + 28 + 10 = 172个时钟+ 4ns

问题2.  它们应该如何计算 ADS54J40的 TX 延迟? 请给出一个示例:(L=4、M=4、F=2、K=16)。

问题3:  如果它们将 Q1和 Q2的结果合并在一起、这就是 ADS54J40的 S2SO 延迟吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请参阅以下备注您的问题:

    1.是的,您是正确的。 延迟是累积的、因此如果您在使用 IQ 输出的情况下使用4倍抽取率、这是对 ADS54J40总内核延迟的正确计算。

    TX 延迟通常是规格值、但不是此器件的规格值。

    3、正确、内核延迟与 TX 延迟之和为 S2SO 延迟。

    此致!

    卢克·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    谢谢你的答复。

    客户需要 ADS54J40的总延迟。

    是否有任何方法或数据可以了解 ADS54J40的 JESD 串行器的延迟?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    很乐意提供帮助。 我们已联系设计团队获得 TX 延迟或 S2SO 延迟、请让我们有几天的时间进行跟进。

    此致!

    卢克·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您能否提供有关客户配置的一些其他详细信息? TX 延迟取决于几个因素、包括采样率、接口速率和 JESD 通道速率。 获得这些信息后、设计团队将能够提供 TX 延迟。

    此致!

    卢克·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke。

    配置信息

    1、采样率:983.04米

    2、接口速率(IQ): 245.76M

    3. JESD 通道速率:9.8304G

    4. LMfk: L=4、M=4、F=2、K=16

    谢谢 reguard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kilyong:

    感谢您提供配置信息。 我真的很想和你的团队接吻,并与你联系。

    此致!

    卢克·艾伦