请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE11612-SEP 工具与软件:
您好!
我将在 AFE11612-SEP SPI 和复位引脚上运行信号完整性诊断。
复位使用 DAC_CLR 模型。 DAC_CLR_5的电压范围介于1.8V - 2.2V 之间。
我认为这是不正确的、因为 DAC_CLR_3的电压范围介于2.7V - 3.3V 之间。
有人可以检查并验证 DAC_CLR_5模型是否正确? 谢谢你。