This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:IBIS 模型误差

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371138/afe11612-sep-ibis-model-error

器件型号:AFE11612-SEP

工具与软件:

您好!

我将在 AFE11612-SEP SPI 和复位引脚上运行信号完整性诊断。
复位使用 DAC_CLR 模型。 DAC_CLR_5的电压范围介于1.8V - 2.2V 之间。
我认为这是不正确的、因为 DAC_CLR_3的电压范围介于2.7V - 3.3V 之间。
有人可以检查并验证 DAC_CLR_5模型是否正确? 谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genesis:

    我来看一下、明天就知道这是否属于错误。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genesis:

    DAC_CLR_5不正确。 我将更新 ibis 型号,并告知您它何时可用。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genesis:

    我已将修订后的 ibis 模型上传到 AFE11612-SEP 我的安全文件夹。 大约一个小时左右、该版本应该显示为1.02版。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了,谢谢!