工具与软件:
大家好、我使用这个 DAC 设计了一个 PCB。 但遗憾的是、环路无法正常工作。
DAC 会响应 MCU 命令并提供状态、在状态上、它显示环路误差、而 DAC 也无法从提供的环路电压开始工作。
对于此 PCB、我遵循了 DOC tidu182a (适用于2线制4到20mA 电流回路系统的 RTD 温度变送器)中的参考设计。
这是我的 PCB 的原理图。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我使用这个 DAC 设计了一个 PCB。 但遗憾的是、环路无法正常工作。
DAC 会响应 MCU 命令并提供状态、在状态上、它显示环路误差、而 DAC 也无法从提供的环路电压开始工作。
对于此 PCB、我遵循了 DOC tidu182a (适用于2线制4到20mA 电流回路系统的 RTD 温度变送器)中的参考设计。
这是我的 PCB 的原理图。


Hamza,
我真的不知道任何会成为问题的东西。 看起来连接正确。 我会检查肖特基二极管的放置方向是否正确、以便允许电流流动。
之后在 器件和电路板周围进行一些测量。 环路电压和环路电流是多少? OUT 引脚上的电压是多少、基极引脚上的电压是多少? 确保 LDO 为器件提供3.3V 电压。 您还可以测量 R3和 R6上的电压、以查看通过这些电阻器的电流大小。
进行这些测量、然后在此处重新发布、我们可以进行查看。
Joseph Wu
Hamza,
我很高兴您能够使它开始工作。 我想注意的是、对于本 TI 设计(https://www.ti.com/lit/ug/tidu271/tidu271.pdf)、设计指南第2页的表1中列出了电源范围为18V 到36V。 此外、 典型电源列为24V (来自设计指南的第42页)。 此电压对于环路应用很常见。
Joseph Wu