请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5816 工具与软件:
大家好
我曾尝试在 ADC 的定制电路板中使用 AFE5816。
我的电路如下图所示
INM 引脚直接接地、不带电容器。
是否可以使用这种方法制造电路?
实际上、当我向 INP 引脚提供模拟输入(但在测试模式下正常工作)时、我的 AFE 无法正常工作
"不起作用"意味着在 DOUTP、DOUTN 引脚上仅存在噪声信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
INM 引脚电容值决定了 HPF 角、数据表中对此进行了说明。 我看不出连接到接地有任何问题.