工具与软件:
您好支持团队:
我的客户在读取0x0F 时观察到 UCOR=1和 COR=1。
您能否告知导致此问题的原因?
以下是我向客户要求并得到的帮助解决此问题的物品。
===
-上电时 DACx 输出端的瞬态行为如9.4.2中所示、数据表中的图50未观察到。
-上电后读取0x0F 寄存器为0x06 (UCOR=1和 COR=1)。 然后将访问级别更改为级别2、并将 C32写入寄存器0x10 (软件复位)、读取的0x0F 为0x06。 因为访问级别返回到级别0、所以软件复位似乎有效。
- LMP92066和主机之间的通信是正常的。 LMP92066上的从地址设置和主机上的设置是相同的。 其他寄存器正常工作。 DAC 输出电压可以随意更改。
-电路板由客户设计。
-客户正在评估的 LMP92066是从某些 EC 网站(如 Digi-Key)购买的。
===
您能否说明可能会发生什么问题以及可以采取哪些措施? 或者客户评估的 LMP92066是否异常?
此致、
Katsuhiro