This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:AMC60704

Guru**** 2505025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382919/amc60704-amc60704

器件型号:AMC60704

工具与软件:

屏幕截图如上所示、调试中遇到的问题:

1. VCC_MCU=3.3VDC、VCC_5V=5VDC、VCC_LICER=1.55VDC、这些电源是否有任何电源序列和时序要求?

2.当 IDAC/VDAC/ADC 通常不是外部负载或 PCBA 调试中的输入时、VDAC 无法测试正常的设定电压。 当前 VDAC 测量电压为0VDC、I2C 在 ADC 获得电压后无法读取正常值。

紧急帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihixong:

    1.没有必要的供应顺序。

    2.能否确认您是否能够读取或写入设备? 例如、您是否能够成功读取 CHIP_ID 寄存器(0x02)?  我们应首先确认通信是否有效。  您是否正确使用了寄存器分页系统?

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的答复。

    目前、I2C 通信没有错误、我们将在 PCBA 调试中再次检查 I2C 波形、并 tidSince 缺少 IDAC 和 VDCA 引脚的负载、IDAC 电流和 VDAC 电压的成功设置是否受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihixong:

    您是否在任何输出端看到 VDAC 电压的 IDAC 电流? 是否确保了在电源使能寄存器中开启这些输出?  

    此致!

    Katlynne Jones