工具与软件:
您好!
我正在使用 ADS1298ECGFE-PDK 板、因此我尝试从通道1接收到实际数据、因此我在通道1输入正极端子和与 WCT 连接的负极端子中施加1.8V 直流电压我要将基准电压设置为2.4V、以便您可与我共享通道设置上的寄存器配置是多少? 现在我将电阻器设置为0x05、因为它是正确的或不正确、请检查下面的所有电阻器设置。
CONF|CONFIG1 0x01 0x86
CONF|CONFIG2 0x02 0x10
CONF|CONFIG3 0x03 0xDC
CONF|LOFF 0x04 0x03
CONF|ch1set 0x05 0x05
CONF|ch2set 0x06 0x91
CONF|ch3设置0x07 0x91
CONF|ch4set 0x08 0x91
CONF|ch5设置0x09 0x91
CONF|ch6设置0x0A 0x91
CONF|ch7set 0x0B 0x91
CONF|ch8set 0x0C 0x91
CONF|rldsensp 0x0D 0x00
CONF|rldsensn 0x0E 0x00
CONF|looffsense 0x0F 0xFF
CONF|looffsensn 0x10 0x02
CONF|looffflip 0x11 0x00
CONF|GPIO 0x14 0x00
CONF|Pace 0x15 0x00
配置| RESP 0x16 0xF0
CONF|CONFIG4 0x17 0x22
CONF|wct1 0x18 0x0A
CONF|wct2 0x19 0xE3