This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:未获取通道的实际数据

Guru**** 2461580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382524/ads1298ecgfe-pdk-not-getting-the-channel-actual-data

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

工具与软件:

您好!

我正在使用 ADS1298ECGFE-PDK 板、因此我尝试从通道1接收到实际数据、因此我在通道1输入正极端子和与 WCT 连接的负极端子中施加1.8V 直流电压我要将基准电压设置为2.4V、以便您可与我共享通道设置上的寄存器配置是多少? 现在我将电阻器设置为0x05、因为它是正确的或不正确、请检查下面的所有电阻器设置。

CONF|CONFIG1 0x01 0x86
CONF|CONFIG2 0x02 0x10
CONF|CONFIG3 0x03 0xDC
CONF|LOFF     0x04 0x03
CONF|ch1set 0x05 0x05
CONF|ch2set 0x06 0x91
CONF|ch3设置0x07 0x91
CONF|ch4set 0x08 0x91
CONF|ch5设置0x09 0x91
CONF|ch6设置0x0A 0x91
CONF|ch7set 0x0B 0x91
CONF|ch8set 0x0C 0x91
CONF|rldsensp   0x0D 0x00
CONF|rldsensn   0x0E 0x00
CONF|looffsense  0x0F 0xFF
CONF|looffsensn  0x10 0x02
CONF|looffflip 0x11 0x00
CONF|GPIO       0x14 0x00
CONF|Pace  0x15 0x00
配置| RESP       0x16 0xF0
CONF|CONFIG4    0x17 0x22
CONF|wct1   0x18 0x0A
CONF|wct2   0x19 0xE3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!

    请查看图79中的通道寄存器设置以及图25中的 MUX 方框图。 目前、您已将通道1配置为测量内部测试信号、而不是 IN1P/N 引脚上的电压。

    如果向 IN1P 施加1.8V 电压、则 IN1N 上的电压为多少? WCT 来自3个输入引脚的平均值、但这些其他输入引脚当前均未用于您所述的配置。 请记住、任何通道的差分输入电压均限制为±VREF/增益。 增益= 6时、IN1N 必须限制为1.8V ±(2.4/6)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    感谢您的建议、但目前我面临的问题没有显示负波。 我施加了正弦波 ±200mV 信号、那么什么可能会发出该 IN1N 施加的接地端 IN1P 正极引线连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!

    我没有明确地关注问题。 您是否已将输入源从1.8V 直流更改为振幅为200mVp 的正弦波? 该信号的共模电压是多少? 此外、模拟电源电压是多少?它们是单极电源还是双极电源? 您是否根据我之前的回复更新了寄存器设置?

    显示输入连接和跳线配置的图以及更新的寄存器设置和测量结果将有助于我了解问题所在并提供有用的建议。

    此致、

    Ryan