主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVM、 ADS9219、ADS9218 、ADS9227EVM
工具与软件:
您好!
我最近购买了 ADS9219EVM 和 TSWDC155EVM、并 从 https://www.ti.com/tool/ADS9219EVM#order-start-development 下载了 ADS92XXEVM-GUI 软件的2.0版(最新)。
按照 ADS9219EVM 用户指南中的步骤开始操作时、先前的配置步骤已完成、但 GUI CONFIG 选项卡(用户指南第3.2.3节)中的"Initialize ADS92xx"按钮返回了 Device_Mismatch 状态并显示日志消息(请参阅下图)。
通过挖掘 python 文件、该消息似乎源自 GUI_bridge.py、并与检查其中一个 ADC 寄存器的版本 ID 读取命令相关。 尚未在论坛上找到任何与此相关的信息、并且没有 ADS92XXEVM-GUI 手册(仅 ADS9219EVM 用户指南中提供的手册)。
有趣的是、一位同事能够成功使用从这篇帖子 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214830/ads9218evm-pdk-download-location-for-the-ads92xxevm-software-referenced-in-user-guide 上的链接收到的类似早期版本的 GUI。 不过、该 GUI 似乎仅在4MHz 采样率下正常运行、并且缺少 v2.0所具有的功能(例如读取内部温度传感器)、因此我想解决这个问题、而不是尝试解决这个问题。
我的设置为:
- Windows 10笔记本电脑、按照用户指南安装 USB 驱动程序
- 直接连接 USB 3.0端口并通过提供的 USB 电缆为 TSWDC155EVM 供电
- 连接到为 ADS9219EVM 供电的5.5V 外部电源。 未配置时静态流耗~70mA
- ADS9219EVM 的电源时序似乎无关紧要-在 TSWDC155EVM 之前或之后上电的结果相同、在所有情况下、都是在尝试初始化之前为 ADS9219EVM 上电
- 数据速率、数据通道等的默认 GUI 设置
- 值得注意的是、ADS9219EVM 上的物理 IC 仅标记为"92xx"、而不是我期望的完整器件型号。
- 遵循 ESD 安全实践(垫子和接地带)