This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:引线变色

Guru**** 2461300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384636/tps50601-sp-discoloration-of-the-leads

器件型号:TPS50601-SP

工具与软件:

它可能与谁有关,

希望你很好。

经过客户对以下器件的询问、我们通过日本团队收到了客户的问询。

P/N: 5962R1022101VSC  

日期代码:2134A

P/N: 5962R1722001VXC  

生产日期代码:2050A

Q1这种变色/腐蚀是否会影响信誉?

Q2这种变色/腐蚀的可能原因是什么?

*请参阅随附的图片文件。

如果您能提供您的知识、我们将不胜感激。

非常感谢您的关注。

此致、

株式会社日立制作所

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yohei、

    商品会出现变色的一般原因有两个。
    1.氧化

    2.盐在大气中。

    无论是第1种情况还是第2种情况、TI 都对褪色的部件进行了测试、并已通过引线疲劳/可焊性测试。
    我们的立场是、褪色问题不会影响封装完整性、引线完整性或可焊性退化。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    希望你很好,谢谢你这么好的答复。

    请允许我将提供的信息转发给我们的日本团队,如果我收到他们的任何其他询问,我们将非常感谢您提供进一步的支持。

    再次感谢您的友好支持和热情的考虑。

    希望您能度过美好的一天。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yohei、

    我已经通过电子邮件向您发送了相关信息。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您发送电子邮件!

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    刚刚收到了我们日本团队的进一步询问、如下所示。

    此报告的结果是否适用于所有包含 Au-Ni 涂层 Au-Cu 钎焊引线的产品?

    请再次提供您对本次查询的了解吗?

    非常感谢您的大力支持。

    此致、

    Yohei

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yohei、

    我们的软件包使用类似的流程来处理潜在客户、因此我们认为该报告对客户询问的部件有效。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的友好回答。

    请允许我将此信息转发给我们的日本团队、并希望提供的信息将结束此案。

    再次感谢您的大力支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我还收到了来自日本团队的另一个问题、即客户担心在哪里提供了陶瓷封装铅硬钎焊的变色报告。

    请问您能否告知该报告是由 TI QA 部门编写和提供的、或者报告来自哪里?

    我真的很抱歉花时间这么做、非常感谢你的友好支持。

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yohei、

    此报告来自 TI 对此主题的内部调查。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     

    谢谢你这么好的答复,虽然很晚在晚上。

    我已将此信息转发给我们的日本团队。

    如果我收到他们的反馈、请允许我向您提供最新信息。

    如果我收到进一步的询问、希望您能提供您的支持和知识。

     

    再次感谢您的全力支持、并希望您能度过美好的一天。

     

    此致、

    Yohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢!
    Daniel