This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:是否仍从关闭的代码中读取数据?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383182/ads1299eegfe-pdk-do-i-still-read-data-from-those-i-turn-off

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

作为标题、我想知道我是否仍从已关闭的通道中获取字节?

例如、 如果我不关闭任何通道、我会从 SPI 通信获得 STATUS 寄存器(3字节)+ 8个通道(24字节)。

如果我关闭8个通道中的一个、会是3 + 21字节吗?



另一个问题是、数据表中 CH1SET (也是2~8)的默认寄存器是0x61。

但是、在软件中、我看到它是0x60。 (已在软件中点击复位按钮)

哪项正确?

对于问题2、我发现 TI 提供的软件将寄存器更改为软件版本、但数据表中未进行说明。
(7月9日编辑)

谢谢你。

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您发帖。

    ADS1299的帧大小是固定的。 任何断电的通道仍将在输出数据流中占据相同的位置、并且其数据将读取为24 0b。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的解释。

    此致、

    TIM