This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:需要有关驱动器 AL_PD 引脚的澄清

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376460/ads8634-need-clarification-regarding-driver-al_pd-pin

器件型号:ADS8634

工具与软件:

大家好!

关于 ads8634连接、我有几个问题。

1. 驱动程序 是否必须通过 SPI 将 ads8634与 Mater 设备连接 ? (大师- Jetson Xavier nx)  

2.对于 AL_PD 引脚,在数据表的第8页,其建议如下:

数字输入 :低电平、异步断电。
该器件在 AL_PD 引脚和 DVDD 之间具有内部弱上拉电阻器。 。
当编程为断电输入时、AL_PD 引脚也可以悬空。
(该引脚的默认条件编程为断电输入引脚。

这里我想澄清一下、 "如果 AL_PD 引脚是 悬空 、那么将作为 断电输入 引脚 、而当它配置为输入引脚时、它将具有弱内部上拉 "我想知道我的旧站是否正确。

在本例中、上述引脚保持悬空。 所以我想知道在这里它将获得一个弱内部上拉或者它将处于断电模式(缺省配置)。 因为我接收的数据 对于任何寄存器总是"0"。

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dixit:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  对于您的第一个查询:不需要 SPI 控制器中的驱动程序即可连接 ADS8634。  对于 Q2、您的理解是正确的。  内部上拉应使 ADS8634保持通电状态。  请查看第28页到第31页中有关使用 AL_PD 的其他信息、并告诉我们您是如何配置寄存器的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、

    我感到困惑、当它保持悬空时、它是在内部上拉(正常工作模式)还是处于断电状态(默认配置)? 请您确认一下。

    此致、
    Dixit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AL_PD 引脚有两个主要的工作功能-或者作为 GPIO 或者作为警报/断电功能。  默认情况下、报警/断电功能在上电时激活。  默认状态下的第二功能是该引脚 用作警报(高电平有效输出)或断电引脚(低电平有效输入)。  如果不进行任何额外的配置、在 ADS8634上电时默认将引脚22设置为使用断电功能。  由于有一个内部上拉电阻器、您可以使引脚悬空、并且 ADS9634应该正常工作。

    需要注意的一点是、您的 HVSS 似乎有一个接地的旁路电容器、但我看不到 HVSS 源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 AL_PD 悬空引脚的确认。

    正如目前所检查的那样、我们遇到了与 SPI 时钟硬件连接相关的问题、在纠正后将与 ads8634进行交互。
    我希望这些事情得到澄清后、它才会起作用。 感谢您的快速响应。 这解决了我此时的问题。

    此致、
    Dixit M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了有关 SPI 的时钟问题。

    我目前在第0页寄存器上、正在写入 0x0C (用于通道0) 最终目的  手动模式寄存器 地址= 04h。
    如果我读取0x04我得到的是0x0C、则与其余通道(0x2C、0x4C、0x6C、  C = 110 :范围0到5V 在我的情况下)

    但我的目标是现在读取任何通道的数字数据。 因此、我不会从哪个寄存器得到该数字输出代码。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dixit:

    请发送显示您的 SPI 控制线(/CS、SCLK、SDI、SDO)的范围或逻辑分析仪图、还请包含您可能已进行的更改和原理图更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我可以成功与它进行交互。  在读取之前、我应将 Aux-Config:器件辅助块启用/禁用控制寄存器(地址= 06h;页0)配置为0x04。 现在、我能够获取数字代码了。 感谢您的支持