This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:内柱规格

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378020/adc12d1620qml-sp-inner-column-specification

器件型号:ADC12D1620QML-SP

工具与软件:

它可能与谁有关,

希望你很好。

请允许我在客户询问后提交、如果您能提供您的信息、我们将不胜感激。

我们进行了水平切割、以检查内柱的焊接情况。

此列是否仅包含焊料?

e2e.ti.com/.../TI_5F00_ADC12D1620QML_2D00_SP_5F00_Question-for-Inner-column-specifications.pdf

非常感谢您的关注和考虑。

此致、

株式会社日立制作所

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Kusachi-San,

    我会为您查找此信息。

    请给我几天的时间来回应。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊柱是带铜包装器的 SnPb 合金。  如果在回流过程中看到桥接、则表明封装中心的温度过高。  如果您需要在流程上运行 DOE、则可以订购 ADC10D1000DAISY 机械/菊花链版本或 ADC12D1620的工程模型(EM 或 MPR)版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

     

    希望您的回答顺利、非常感谢您的答复。

     

    我收到了日本团队提供的以下额外咨询、希望您能提供您的知识。

    是否有内芯在内柱中或使用相同材料(具有纯铜包装器的 SnPb 合金)而不使用内芯?

     

    如果您能提供您的知识、我们将不胜感激。

    再次感谢您的友好支持和热情的考虑。

    此致、

    Yohei Kusachie2e.ti.com/.../TI_5F00_ADC12D1620QML_2D00_SP_5F00_Question-for-Inner-column-specifications_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些色谱柱由一条用铜带包裹、然后有焊料涂层的高引线焊丝构成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    希望你很好,谢谢你这么好的答复。

    请允许我向我们的日本团队发送信息。

    再次感谢您的全力支持和热情的考虑。

    请祝您今天过得愉快。

    此致、

    株式会社日立制作所

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohei:如果您有任何疑问、请随时通过电子邮件与我联系- kylelewis@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    下午好、希望大家好。

    非常感谢您的大力支持和热情的考虑。

    客户在安装此设备时遇到问题、我们的日本团队似乎会提出更多咨询。

    如果您能在我收到进一步的询问后提供您的信息、我们将不胜感激。

    再次感谢您、希望您能度过美好的一天。

    此致、

    株式会社日立制作所

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    希望你很好。

    请允许我向我们的日本团队提交进一步的查询,如果您能提供您的知识,我们将不胜感激。

    我真的很抱歉花了你的时间,非常感谢你的热情考虑。

    此致、

    株式会社日立制作所

    e2e.ti.com/.../5165.TI_5F00_ADC12D1620QML_2D00_SP_5F00_Question-for-Inner-column-specifications_5F00_B.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该帖子、因为该帖子已离线并通过电子邮件解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您发送编修。

    正如您提到的、我将继续并关闭此帖子、因为我会通过电子邮件获得友好的支持。

    再次感谢你。

    此致、

    株式会社日立制作所