请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0102-100 工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户正在考虑 TLP0102-100的以下用法。 
1. 客户如何估算增益容差(=电阻 A 和 B 之比)? 是否可以由 Rtot.match 和 MATCHrm 计算? 如果是、您能否表达该公式?
2. HB 和 LB/WB 的连接是否正确、或需要反转? (意味着 Lb/Wb 应该连接至运算放大器的负输入端?)
谢谢!
Wasa Nobuhiko