This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:通道间准确度

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384222/tpl0102-100-channel-to-channel-accuracy

器件型号:TPL0102-100

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在考虑 TLP0102-100的以下用法。

1. 客户如何估算增益容差(=电阻 A 和 B 之比)? 是否可以由 Rtot.match 和 MATCHrm 计算? 如果是、您能否表达该公式?
2. HB 和 LB/WB 的连接是否正确、或需要反转? (意味着 Lb/Wb 应该连接至运算放大器的负输入端?)

谢谢!
Wasa Nobuhiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobuhiko-San:

    您是否可以重新发送您的图像? 未正确连接。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    这起作用吗?

    谢谢!
    Wasa Nobuhiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobuhiko-San:

    这种连接没有问题。 连接刮水器和低端子时、当数字编码为0时、电阻为100k、当数字编码为255 (满量程)时、电阻为0.3:

    如果您想让代码0对应于0电阻、则应将滑动片连接到高端子。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Katlynne!