请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS9227 主题中讨论的其他器件: ADS9218
工具与软件:
您好、TI 团队
ADS9227的数据表提到了 AVDD_1V8和 DVDD_1V8电源引脚、但不清楚哪个 VDD_1V8引脚属于模拟引脚以及哪个引脚属于数字电源。 看看"老大哥"ADS9218、引脚13和37似乎是 AVDD_1V8、引脚14、35和36是 DVDD_1V8。 是这样吗?
问题:是否不建议为两个1V8电源分别使用至少一个铁氧体磁珠、甚至一个自己的 LDO? 在数据表中、所有1V8电源引脚都连接在一起。
谢谢、此致、
-Urs