This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9227:AVDD_1V8和 DVDD_1V8

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9227, ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388546/ads9227-avdd_1v8-and-dvdd_1v8

器件型号:ADS9227
主题中讨论的其他器件: ADS9218

工具与软件:

您好、TI 团队

ADS9227的数据表提到了 AVDD_1V8和 DVDD_1V8电源引脚、但不清楚哪个 VDD_1V8引脚属于模拟引脚以及哪个引脚属于数字电源。 看看"老大哥"ADS9218、引脚13和37似乎是 AVDD_1V8、引脚14、35和36是 DVDD_1V8。 是这样吗?

问题:是否不建议为两个1V8电源分别使用至少一个铁氧体磁珠、甚至一个自己的 LDO? 在数据表中、所有1V8电源引脚都连接在一起。

谢谢、此致、

-Urs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Urs:  

    感谢您的提问。 我们发现、性能 方面、无需分离这些电源、它们之间也无需铁氧体磁珠、它们可以全部组合在一起、因此采用了新的 VDD_1V8命名规则。 只要 VDD_1V8的两组(引脚13和14以及引脚35-37)都按照数据表上图8-10所示进行去耦、就应该按预期工作。  

    此致、  

    Yolanda