工具与软件:
尊敬的专家:
这是负责格雷的斯凯拉。
1.您可以告诉我 ADS7040的 SDO 的灌电流和拉电流吗?
2、 下面是一个示例。 M0G1506的 CLK 和 CS 的灌电流和拉电流为6mA。
a.您可以帮助确认 ADS7040可以支持的 R1的确切值是多少(欢迎使用 R1的范围)
b.您可以帮助确认 R2和 R3的值可以正常工作吗? 连接了光耦合器的 DS。
e2e.ti.com/.../Toshiba_2D00_TLP785.pdf
BR、
斯凯拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
这是负责格雷的斯凯拉。
1.您可以告诉我 ADS7040的 SDO 的灌电流和拉电流吗?
2、 下面是一个示例。 M0G1506的 CLK 和 CS 的灌电流和拉电流为6mA。
a.您可以帮助确认 ADS7040可以支持的 R1的确切值是多少(欢迎使用 R1的范围)
b.您可以帮助确认 R2和 R3的值可以正常工作吗? 连接了光耦合器的 DS。
e2e.ti.com/.../Toshiba_2D00_TLP785.pdf
BR、
斯凯拉
您好、Joel:
感谢您的回答。
ADS7040的数字 I/O 可灌入和拉取的最大2mA
[报价]您的意思是 ADS7040的数字 I/O 的瞬态电流不应超过2mA、或者瞬态电流可能会超过4mA、但我们只能满足 RMS 电流不会超过2mA 的要求吗?
对于我们来说、过流4mA 瞬态电流小于2 mA RMS 值是否可以接受?
同时、我可以提供有关 R1、R2和 R3的建议吗? 谢谢。

BR、
斯凯拉
您好、Sklar、
虽然瞬态电流可能会超过2mA、但始终不建议超过该阈值。 这可能会导致 器件内部的数字通信电路损坏、或导致器件人工老化。 由于该器件旨在消耗超低功耗、因此切勿将其拉取尽可能多的电流给光隔离器 LED、尤其是长时间拉取。
至于 R1、R2和 R3的值、这些值将完全独立于 ADS7040、因此我无法给出建议。 这些值将仅取决于光隔离器的特性、因此请参阅相关数据表。
此致、
Joel