This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7040:ADS7040的灌电流和拉电流

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387717/ads7040-the-sink-and-source-current-of-ads7040

器件型号:ADS7040

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责格雷的斯凯拉。

1.您可以告诉我 ADS7040的 SDO 的灌电流和拉电流吗?  

2、 下面是一个示例。 M0G1506的 CLK 和 CS 的灌电流和拉电流为6mA。

a.您可以帮助确认 ADS7040可以支持的 R1的确切值是多少(欢迎使用 R1的范围)

b.您可以帮助确认 R2和 R3的值可以正常工作吗? 连接了光耦合器的 DS。

  e2e.ti.com/.../Toshiba_2D00_TLP785.pdf

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    ADS7040的数字 I/O 可灌入和拉取的最大2mA

    主题。 R1的值不会影响 ADS7040的运行、因为它位于光隔离器的另一侧

    2b. R2将取决于晶体管在其基极处所需的传导电流。 对于 R3、1k 欧姆似乎处于正确范围内、但可能必须根据晶体管的特性和转换发生的速度对其进行调整。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    感谢您的回答。

    [报价 userid="529653" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387717/ads7040-the-sink-and-source-current-of-ads7040/5307065 #5307065"]

    ADS7040的数字 I/O 可灌入和拉取的最大2mA

    [报价]

    您的意思是  ADS7040的数字 I/O 的瞬态电流不应超过2mA、或者瞬态电流可能会超过4mA、但我们只能满足 RMS 电流不会超过2mA 的要求吗?

    对于我们来说、过流4mA 瞬态电流小于2 mA RMS 值是否可以接受?

    同时、我可以提供有关 R1、R2和 R3的建议吗? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    虽然瞬态电流可能会超过2mA、但始终不建议超过该阈值。 这可能会导致 器件内部的数字通信电路损坏、或导致器件人工老化。 由于该器件旨在消耗超低功耗、因此切勿将其拉取尽可能多的电流给光隔离器 LED、尤其是长时间拉取。

    至于 R1、R2和 R3的值、这些值将完全独立于 ADS7040、因此我无法给出建议。 这些值将仅取决于光隔离器的特性、因此请参阅相关数据表。  

    此致、
    Joel