工具与软件:
您好!
我无法使均值计算正常工作。 我已尝试过手动和自动定序模式。 OSR_DONE 位永远不会变为1。 下面我将向您展示使用2个样本平均值计算和手动模式的尝试。
首先、在启动后配置 ADS 7038 (首先清除 BOR 位、然后除 OSR_CFG 寄存器之外全部为0):

初始化的回读成功。 现在、手动转换设置和通道选择、然后读取 SYSTEM_STATUS 寄存器。

进一步读取 SYSTEM_STATUS 寄存器将始终返回0x80 (此处未显示)。 你有什么建议该怎么做?
大家好