This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:时钟频率 ADC128S102_SMD

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389574/adc128s102-clock-frequency-adc128s102_smd

器件型号:ADC128S102

工具与软件:

早上好。

我对 ADC128S102_SMD 有一些疑问。 我们目前将其用于我们的产品、并且必须对新项目进行一些修改。

查询如下:
1.数据表指出建议的时钟频率在8MHz 到16MHz 之间。 将这个频率降低到2MHz 或4Mhz 可能有什么后果? 它是否会导致 ADC 转换器出现故障或它是否能正常工作?
2.您是否推荐任何在2MHz 到4Mhz 时钟频率之间工作的 ADC 转换器?

非常感谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议的时钟频率实际为0.8至16MHz。 电气特性下的8MHz 最小值是由于格式问题。 在此范围内、当时钟频率下、一切都将按预期工作。  

    此致、
    Joel