工具与软件:
大家好、我将使用 AMC131M03EVM 评估模块开发一个项目。 起初、我是用"PHI"扩展板进行初步测试、了解相关芯片以及评估模块的运行。 我能够做到这一点,没有任何问题。 后来、我决定使用具有 SPI 通信功能的微控制器对其进行配置、本例中采用的是 STM32系列中的微控制器。 在按照数据表建议进行物理连接并配置 SPI 后、我进行了初始测试。 我能够成功读取和写入不同的寄存器。
我的具体问题是、应该说、在使用写命令启用 DC-DC 转换器、然后使用读命令进行确认时、表明已启用转换器。 但是、HLDO_OUT 处应存在的相对于 HGND 的电压绝不会变为高电平(约2.8V)、从而导致 STATUS 寄存器中的 SEC_FAIL 位绝不会变为(0b)。 无论我执行 NULL 命令多少次、都会发生这种情况。 但是、通过使用评估模块(GUI)执行相同的过程、可以观察到禁用直流/直流转换器会自动将电压降至0V。我想知道导致此误差的原因。 提前感谢您。