This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:同步频率

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394399/ads127l11-synchronization-frequency

器件型号:ADS127L11

工具与软件:

您好!

我计划使用两个 ADS127L11 ADC 以菊花链配置实现同步采样的应用。

应用手册 SBAA520介绍了如何完成同步。
但是、我无法找到有关同步频率或是否需要重新同步的任何信息。

根据数据表、每次同步后、采样将在滤波器稳定时间内延迟。
因此、如果一开始一次性同步就足够了、就比较可取。
它们是否存在在运行数年后不同步的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、fz、

    在正常工作条件下、ADC 在系统配置期间只需要同步1次。  但是、由于外部电气瞬变、电源中断或由于某种欠压事件而导致电源电压瞬时降低、ADC 可能会变得不同步。  在这些情况下、您需要重新同步这些 ADC。

    一种选择是使用同步控制模式。  有关如何使用它的详细信息、请参阅数据表的第8.4.6.1节。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清