This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:有关 SPI 的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420852/adc128s102-sep-questions-about-spi

器件型号:ADC128S102-SEP

工具与软件:

您好!

我的客户对 SPI 有以下问题。

问题1:
上电后多长时间 SPI 接口才能访问?

问题2:
是否应该使用电阻器将 SCLK、CS 和 DIN 引脚上拉至 VD?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    1.一旦 V_D 完全上升、SPI 接口就可以访问。 完成此操作的先决条件是数据表的第9.1节中所述的电源序列。

    2. SPI 引脚无需使用电阻器上拉至 VD。 它们由微控制器驱动推挽。 ~最好在 Δ V CS 上添加一个上拉电阻、以便在控制器复位时器件处于已知状态、但这不是必需的。

    此致、
    Joel