你(们)好、
我们计划在高分辨率下使用 ADS1278-SP、其20MHz SO fmod = 5MHz (Tsampl=200ns)。 请参考数据表第30页的图63-64 (SBAS937B、2018年12月):数据表指出采样电容器先充电、然后放电、并提供 S1/S2的波形(未显示开关的电阻或死区时间)。
使用此 ADC 前端时、是否必须计算最大输入电阻器以确保采样电容器在半采样周期内充电至1LSB? 或者这并不是必需的、因为所示的电路太简化了、而不需要此要求(图65似乎表明这一点?)。
是否有选择输入电阻(或者只是由输入滤波器的截止频率驱动)的规则? 我可以在 TI 开发板上看到电阻器为49R。 但与开发板相比、我们的驱动器运算放大器 OPA2333A 的输出电流能力相当弱(即5mA)。
任何进一步的见解将会非常感谢!!
谢谢