此 EVM 的亮度(10X)对于我们的应用来说太高,即使 LED 电流处于最小值。
是否有其它亮度较低的 LED 与此模块兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此 EVM 的亮度(10X)对于我们的应用来说太高,即使 LED 电流处于最小值。
是否有其它亮度较低的 LED 与此模块兼容?
你好马丁,
欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。
请您分享有关您的申请和使用案例的更多详细信息吗?
为如此低亮度修改 DLPDLCR471TEVM 将是一项挑战,需要对 硬件进行重大修改。
您 不仅需要更改 LED,还需要修改硬件以驱动这些 LED。 光学引擎使用 Osram 红色(LE A P1MQ),绿色(LE CG P1AQ)和蓝色(LE B P1MQ) LED。
光学引擎的变化- 为了以如此低的亮度驱动,您需要更换一个小尺寸的 LED。 光学引擎中的 FLYEYS 专为大 尺寸 LED 而设计。 当您将小 LED 与相同的光学器件配合使用时,图像 将会对每种颜色缺乏一致性。 因此, 您可能会在图像中看到强度变化和颜色伪影。
硬件修改- 主板中的 LED 驱动器设计用于8V/10A。 您必须对选定的 LED 进行修改。 这些变化可能非常复杂。
此致,
维耶克
Marty 您好,
[引用 userid="496801" url="~/support/DLP-products-group/DLP/f/DLP-products-forume/1066076/dlp471tp-dlp-dlp471tp-brights/3947164#3947164"]MMD 之前的照明光路是否有类似 ND 的空间?
此致,
[/引用]我们从制造商那里采购了光学引擎。 我们没有规格或详细信息。 你已经尝试并尝试了。
此致,
维耶克