This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:我想远程控制此 EVM!

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1069454/dlpdlcr4710evm-g2-i-want-to-remote-control-of-this-evm

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2
“线程”中讨论的其它部件:DLPC3439CypressDLPA3005

您好,

我希望通过 J11连接器的 i2c 接口远程控制此 EVM,以设置 RGB LED 电流和 RGB LED 启用/禁用,并检测视频输入状态和更改闪屏图像

请告诉我分步解决方案。我不想使用 USB 接口,我想用一个简单的微控制器控制。

我必须 chane MSP430代码(站点中的固件是最终版本且可靠?) 充当中间人

直接连接到 dlpc3439? (MSP430 是使用 dlpc3439的 i2c 总线的主控器,如何使用微控制器连接到此总线?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    如果您可以更改 EVM 中的微控制器源以满足您的需求,最好选择此选项。  该微控制器控制器在 EVM 页面上以源格式提供。

    https://www.ti.com/tool/DLPDLCR4710EVM-G2

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在 MSP430代码中看到了一个 i2c 从属接收中断例程,它可以发出一些命令。 这些命令有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    我会在内部咨询,并在几天内回复您。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    我们仍在研究这一问题,对拖延表示歉意。 我们可能会在下周中对此问题做出回应。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    在 EVM 中,Cypress 芯片和 MCU 正在使用握手过程来访问总线。  要获得访问权限,请将 Cypress 芯片的 GPIO 5 (请求)驱动在高位,等待 GPIO6达到高位(确认)。

    您可以在 MCU 中实施类似的请求并确认握手。 为此,您需要将 MCU 引脚连接到寄存器 R777& R774。  

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我瓦西今天解决了这个问题

    在 i2c 接收中断路由 中,我阅读了 MSP430固件代码中 i2c 中断功能的文本,以及 MSP430数据表和 c 指南,dlpc3439和 dlpa3005数据表以及 dlpc3439程序员指南, 并意识到 MSP430计划不需要改变!

    我用 stm32f746发现板进行了测试,通过发送到0x36并从0x37 i2c 地址接收,我能够与 MSP430通信。

    传输:在发送的第一个字节(索引号为零)中,发送寄存器地址 dlpc3439,然后发送所需的数据。

    接收:在传输读取寄存器地址后,我们接收到的数据将从零索引字节填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    感谢您的更新,并很高兴知道问题已经解决。  

    由于问题已经解决,我们正在将状态更改为“已关闭”。

    此致,

    Akhil