This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CS0769434 DLP4710EVM-LC 投影仪修复

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1069680/cs0769434-dlp4710evm-lc-projector-repair

《线程》中讨论的其他部件:DLP4710EVM-LC
你好 
我想让投影仪进行维修,但需要付费。
投影仪太暗,聚焦有问题。
我还有一台 DLP4710EVM-LC 投影仪存在同样的问题,我也想修复该问题。
我该怎么做? 投影仪可以在哪里发运?我们是波兰的一家公司。 因此,我希望被派往一家总部位于欧盟的公司。

此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马德里,

    欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。

    我知道您正在寻找两种产品的维修。 请确认。

    1.投影仪-您正在寻找投影仪(成品)的维修服务。 请联系产品制造商或当地经销商以获得维修服务。 我们没有关于客户产品的详细技术信息来帮助您 进行维修。

    2. TI EVM - DLP4710EVM-LC:这是 TI 评估模块,旨在帮助客户评估 DLP 技术并帮助产品开发。 TI EVM 的保修期为90天。 如果您的 EVM 在保修期内,请与您购买 RMA 的经销商/渠道联系。  TI 不提供 TI EVM 上销售的维修服务或备件。 在本论坛中,我们将尝试指导您如何 自行调试和修复问题。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好
    
    ,感谢您的快速回复。
    
    是的,我确认。 我想维修贵公司的2台投影仪。 我们在2019年购买了这些产品,因此它们已经在保修期之后了。
    我有一台 DLP4710EVM-LC 投影仪和一台 DLPDLCR4710EVM-G2投影仪。 两台投影仪的光学引擎都有问题。 投影仪太暗,聚焦有问题。
    
    是的,我正在寻找一个可以同时发送两台投影仪进行维修的地方。 德州仪器(TI)是两者的制造商。 这就是为什么我要向你们报告这件事的原因。 请您联系维修投影仪的人员。 如果没有,我们可以在您的支持下尝试修复它们吗?
    
    此致 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马德里,

    很遗憾,我们无法接受您的 EVM 进行修复。 您可以联系当地经销商,联系附近的维修服务部门。

    如果您的问题是光学引擎的具体问题,您可以考虑联系 年轻光学公司,后者为这两个 EVM 制造了引擎。

    或者,我们可以尝试在此论坛上调试您的系统。 您提到焦点和光输出。 您使用的投球比率是多少? LED 的电流是多少?

    此致,

    奥斯汀