This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLPC230-Q1:DLP 自动 HUD 第2代资源和文档

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1, DLP5530PROJQ1EVM, DLP5530PGUQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1077842/faq-dlpc230-q1-dlp-auto-hud-gen-2-resources-and-documentation

部件号:DLPC230-Q1
线程中讨论的其他部件: DLP5530PROJQ1EVMDLP5530PGUQ1EVM测试

[正在构建页面]

本资源和文档页面旨在作为评估和开发 AR HUD (增强现实抬头显示)解决方案的用户指南。

目录:

  1. 使用 EVM 进行开箱即用演示
  2. 设计注意事项
  3. 校准
    1. 了解校准
    2. 了解校准设置
    3. 粗组合查找器脚本
    4. 初始连接和设置
    5. 校准例行程序
    6. 解释校准扫描结果
    7. 解释单元扫描结果并生成校准二进制文件

DLP 汽车产品信息:

  • 要浏览 TI.com 上的 DLP 汽车产品页面,请访问此处
  • 要了解 DLPC230-Q1芯片组,请访问此处
  • 要了解 DLP5530Q1-EVM 仅电子产品页面,请访问此处
  • 要了解 DLP5530PROJQ1EVM 内部投影仪评估模块,请访问此处。 要了解有关 True Green 版本的更多信息,请访问此处
  • 要了解 DLP5530PGUQ1EVM 图像生成单元投影仪评估模块,请访问此处

DLP 实验室:

以下链接提供了培训课程 ,以了解有关 DLP 技术的更多信息。  

  • 要观看德州仪器(TI)关于 DLP 技术的一般培训视频,请 访问此处
  • 要观看有关 DLP 汽车技术的德州仪器(TI)培训视频,请 访问此处

 

使用 EVM 的开箱即用演示:

本节将直接从包装箱中取出 EVM,连接 EVM 并从中启动。 将讨论并演示基本设置和配置设置。

要控制 EVM 和常规评估,客户需要 通过单击此 按钮安装并运行 DLPC230 Control Program Lite。 请注意,客户需要使用德州仪器(TI)创建一个帐户。

如果客户或德州仪器(TI)员工希望访问完整版本的 DLPC230控制计划,该计划具有 Lite 版本中不提供的全部功能和自动校准功能,请与 DLP 汽车应用工程师联系。  

要创建和自定义将闪存到 EVM 上的系统设置,需要向 DLP Automotive 应用工程师请求 DLP Composer for Automotive 应用程序。

1. EVM 入门 [待办事项]

开箱即用设置[待办事项]

要访问《DLP5530PROJQ1EVM 用户指南》,请在此处找到链接。 其他 EVM 用户指南的其他变体可在 TI.com 上找到。  

以下视频介绍了如何使用 DLPC230控制程序调整简单显示设置并将计算机中的外部内容显示到 EVM 上。

e2e.ti.com/.../3301.gen2_5F00_display_5F00_settings_5F00_oobEVM.mp4

2. DLPC230控制程序概述[待办事项]

请参阅 《DLPC230控制程序帮助用户指南》的以下 html 页面,以获得所有功能和设置的概述。

e2e.ti.com/.../8168.DLP-Control-Program_2221_-_2800_Automotive_2900_-Help.mhtml

3.如何刷新 EVM

以下视频介绍了保存和备份 EVM 上的当前闪存映像以及将新映像闪存到 EVM 上的步骤。

e2e.ti.com/.../8004.gen2_5F00_user_5F00_guide_5F00_how_5F00_to_5F00_flash_5F00_EVM.mp4

4. DLP Composer 指南

在上方的 DLP Composer GUI 中,将出现一个“帮助”按钮。 如果您按“帮助”按钮,它将打开指向 DLP Composer 帮助用户指南的链接。 确保选择抬头显示选项。  

            

设计注意事项:

以下部分将介绍系统的设计注意事项,在执行校准等步骤之前,必须考虑这些事项。

1.光电二极管的放置

DLP HUD 系统利用控制环路中的照片反馈进行 LED 驾驶员控制,因此光电二极管是照片反馈流程的重要方面。  

在系统设计过程中,必须仔细考虑光电二极管的放置,这会影响系统性能,并在道路上产生校准扫描结果。 系统中放置不当的光电二极管将会限制系统性能和动态范围,校准例行程序中几乎无法弥补或克服由放置不当的光电二极管导致的系统限制。

理想位置的光电二极管将为系统目标白点处的三个 LED 中的每一个产生强而平衡的振幅。  

请参阅下面的文档,详细了解光电二极管的放置情况。

e2e.ti.com/.../2514478_5F00_PD_5F00_App_5F00_note_5F00_RevA.pdf

校准过程:

校准过程是每个系统的一个重要步骤,并提供以下内容以帮助您入门。  

1.了解 校准

以下 PowerPoint 将介绍校准过程。

e2e.ti.com/.../0245.DLPC230-Calibration-Introduction.pptx

2.了解校准设置

以下 PowerPoint 将介绍所有设备以及准备校准过程所需的硬件和软件设置。  

e2e.ti.com/.../4010.Calibration-Setup-Guide.pptx

2.1更新嵌入式软件包[重要]

在以下视频中,将显示正确 更新嵌入式软件包的步骤如果未执行此步骤,则所有校准数据可能与软件存在兼容性问题,必须重新执行校准例程。  

e2e.ti.com/.../8662.calibration_5F00_update_5F00_embedded_5F00_sw.mp4

2.2电动 USB 滤芯轮设置和测试

本视频将介绍如何拆卸和插入滤芯轮以及电动 USB 滤芯轮的测试功能。 视频中显示了控制滤芯轮所需的软件,可在以下 链接中找到

     e2e.ti.com/.../4300.Filter-Wheel-Help.mp4

3.运行粗组合查找器 Python 脚本

在本视频中,将显示使用 控制程序和 python 脚本查找非连续模式粗组合的步骤。

e2e.ti.com/.../0743.calibration_5F00_coarse_5F00_combo_5F00_script_5F00_setup.mp4

请参阅随附的 python 文件以获取粗组合查找器脚本。 它位于压缩文件夹中,因此您必须解压缩该文件夹。  

e2e.ti.com/.../coarse-cal-finder-script.zip

注意:

请注意,粗组合脚本将产生大量粗组合,从而延长初始校准例程测试时间。 较粗糙的组合为系统提供了更多的亮度范围选项,以便在校准期间进行测试和评估,然后可以对其进行优化。 运行校准后,可以减少粗组合的数量,以缩短校准时间。

在以下示例中,运行粗组合脚本后,有34个组合需要测试和运行。

运行校准后,去除或不需要粗组合,在生产层面,可测试和运行12种组合。 这将大大缩短校准例行测试时间,在某些情况下,基于系统设计,粗组合的数量也将进一步减少。  

4.校准过程的连接和初始设置

在以下视频中,将显示连接至 EVM 和色彩分析器以开始校准过程的步骤。

e2e.ti.com/.../8345.calibration_5F00_connection_5F00_setup.mp4

生产校准的命令行界面教程[待办事项]

5.校准例行程序

以下内容将介绍运行校准例程的步骤。

e2e.ti.com/.../3073.DLPC230-Calibration-Routine-edited-version-2.pptx

e2e.ti.com/.../7725.calibration_5F00_auto_5F00_calibration_5F00_setup.mp4

以下 文档 讨论并演示了创建优化的粗组合列表后完成校准例程所需的时间。

e2e.ti.com/.../1856.DLPC230-Calibration-Example-Time.pptx

6.解释校准扫描结果

下面的视频将继续解释结果。  

6.1解释粗亮度范围图

以下视频将讨论如何解释和调整粗亮度范围图,该图解了所有粗组合亮度条和温度扫描结果。

e2e.ti.com/.../5381.calibration_5F00_coarse_5F00_brightness_5F00_range_5F00_temp_5F00_results.mp4

6.2解释扫描数据和靶区颜色点匹配

以下视频将转至扫描生成的扫描数据信息。 还将从生成的校准文件日志中讨论颜色点匹配。  

     e2e.ti.com/.../3362.calibration_5F00_sweep_5F00_data_5F00_colorpoint_5F00_matching.mp4

7.解释单元扫描结果并生成校准二进制文件 [待办事项]

以下视频展示了如何将最终生成的校准二进制文件闪存到 EVM/系统上,并讨论 用户可能遇到的一些问题。

e2e.ti.com/.../calibration_5F00_flashing-final-calibration-binary-file.mp4

说明如何选择最终粗组合的教程。 [待办]

下面的 PowerPoint 将介绍如何从命令行界面运行校准例程,也可以通过脚本从外部调用该命令。  

e2e.ti.com/.../DLPC230-Calibration-Gen-2-CLI-Tutorial.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对本帖子或其链接内容有任何疑问,请开始新的 E2E 讨论或主题。