“线程”中讨论的其它部件: DLPC4422, DLP470TE, 测试
大家好,
我们希望使用 DLP470EVM 设置 DLPLCRDC4422EVM 以显示逐输入的图像。 ASIC 的图像输出工作正常(TPG,Splash 的各种模式)。
但是,在连接 我们自己的 VX1源时,我们还没有看到任何图像。 我们发射了600 MHz 像素时钟(不是 常用 的594),并且计时(可在图像源上自由编程)与 DLP470TE_VX1_Input_Video_Timings.xlsx 的计时#3 (3840x21660_60)匹配。 DLPC4422 EVM 支持的色深为每种颜色10位。 4K LC 面板(Innolux M280DGJ-L30)可以正确显示测试图像。
接下来,我们测试了 FPGA TPG,但也看不到图像。 设置(通过 DLP GUI 应用)包括:
在“显示”页面上,投影模式设置为“外部”。
在“FPGA 控制页面”上:
- FPGA UHD TPG 设置为"240Hz_4XPR",然后,选择"FPGA UHD 模式状态",同时 选中"is XPR ON"(是 XPR 开启)和"is TPG ON"(是 TPG 开启)。
—尝试了不同的 FPGA TPG 模式,但没有图像,两者都没有。
***我觉得奇怪的是,在“源”页面的“源代码描述”下:
- “活动显示”始终为“SFG”,将其更改为“外部”时,“数据路径状态”条目将变为“查找_进行同步”,“活动显示”将在几秒钟后返回到“SFG”。
当我在“显示”页面中将“外部”设置为投影模式时,假设“活动显示”应为“外部”,“数据路径状态”应为“MONITOR_SOURCE”,这是否正确?
感谢您就如何继续操作提供任何建议,
马蒂亚斯