This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLPC3479的最小曝光时间

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1078150/dlpc3479-minimum-exposure-time-of-dlpc3479

部件号:DLPC3479
主题中讨论的其他部件:DLP4710LC

尊敬的

我想购买开发套件 dlpc4710

我计划使用单色1440 FPS。

在使用线性套件移动期间,I 将在 DLP 上交换图像。

它的模拟曝光时间-图像不会因移动而变得模糊。

是否可以设置曝光时间(例如100us) 并延长暗前和暗后时间以达到1440 Hz?

谢谢你,一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    感谢您对 DLP 技术的关注。 我们将进一步研究这一问题,并在下周中回复您。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    DLP4710-LC EVM 使用 DLP4710LC DMD 和 DLPC3479控制器。  DLPC3479软件发布的注释记录了支持 的模式 和计时详细信息。

    请通过以下链接下载 DLPC4710-LC EVM 的固件

    https://www.ti.com/tool/DLP4710EVM-LC

    有关支持的模式序列和计时的详细信息,请参阅发行说明。 对于1位单色序列,支持的最短曝光时间为200 usec。

    此致,

    维耶克