请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPC3479 主题中讨论的其他部件:DLP4710LC,
尊敬的
我想购买开发套件 dlpc4710
我计划使用单色1440 FPS。
在使用线性套件移动期间,I 将在 DLP 上交换图像。
它的模拟曝光时间-图像不会因移动而变得模糊。
是否可以设置曝光时间(例如100us) 并延长暗前和暗后时间以达到1440 Hz?
谢谢你,一月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Jan,
DLP4710-LC EVM 使用 DLP4710LC DMD 和 DLPC3479控制器。 DLPC3479软件发布的注释记录了支持 的模式 和计时详细信息。
请通过以下链接下载 DLPC4710-LC EVM 的固件
https://www.ti.com/tool/DLP4710EVM-LC
有关支持的模式序列和计时的详细信息,请参阅发行说明。 对于1位单色序列,支持的最短曝光时间为200 usec。
此致,
维耶克