This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:使用4710-LC DMD 的相调

Guru**** 654100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1078512/dlp4710lc-phase-modulation-using-4710-lc-dmd

部件号:DLP4710LC
大家好,我们的团队正在努力设计光学设置,这需要 DMD 曝光光调制平台,我们可以使用它来开发我们的光学器件。
我们正在寻找一个小芯片,并在想知道4710光控制是否可用,而没有用于相位调制实验的光学器件,我们能否将数据直接从我们的计算机传输到它,因为我们需要依次投影多种模式。
此致,
蒙特洛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的蒙特洛, EKB Technologies Ltd 提供基于4710-LC 设置的裸机 E4750-LC。 该套件面向开发人员提供,用于围绕 DMD 构建光学设置,并可用于各种应用中的二进制相调制。  
    如果您希望创建多个图像并从 PC 运行, 与标准视频芯片组相比,该芯片组支持通过 HDMI 注入视频,HDMI 是专门提供的,无需更改数据以改善外观,而标准视频芯片组则对数据进行了修改,从而为观察者提供更好的图像。  在这种情况下,进给将保持原始状态,这将确保您为相位调制目的创建的投影图案的准确性。