请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP4710LC 大家好,我们的团队正在努力设计光学设置,这需要 DMD 曝光光调制平台,我们可以使用它来开发我们的光学器件。
我们正在寻找一个小芯片,并在想知道4710光控制是否可用,而没有用于相位调制实验的光学器件,我们能否将数据直接从我们的计算机传输到它,因为我们需要依次投影多种模式。
此致,
蒙特洛。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.