线程中讨论的其它部件:DLP9500, DLP471TP, DLP4710, DLP7000
大家好,团队
我们的客户正在寻找分辨率为1024x768或更高的 DLP,如果预加载二进制模式为44微秒或更快,它可以翻转镜像。 她有以下几个问题:
我想知道 DLP9500的优势与 DLP3310相比是什么? 这主要是光通量吗? 我发现3310和9500的微镜切换时间分别为10和13-22微秒。 尽管3310表示“输入帧速率(最大)”为60 Hz,但这如何转换为后视镜的切换时间? 如果我要预加载多个二进制数组,我是否能够每10微秒显示一个? 还是每0.0167秒(1/60 Hz)只能有一个?
我会寻找带有控制器的 DLP,但可能会提供我自己的照明,除非你能建议一个强大的400-700纳米宽带光源,否则我们将在这里实施我们自己的光源(白光 LED)和光学器件。 您/第三方提供的系统光学组件(我认为这是指栅格,准直镜片,透镜)的成本是多少?
此致,
丹尼洛