请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP4710 《Thread:(线程: )》(DLPC3479)中讨论的其它部件
您好,
使用 DLP4710时,需要数十秒才能通过 GUI 或代码加载模式。 我现在使用代码加载模式。 加载完成后,需要关闭并重新启动投影仪,并且投影仪可以正常使用。 因此,我想问是否有一种快速加载模式的好方法。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
使用 DLP4710时,需要数十秒才能通过 GUI 或代码加载模式。 我现在使用代码加载模式。 加载完成后,需要关闭并重新启动投影仪,并且投影仪可以正常使用。 因此,我想问是否有一种快速加载模式的好方法。谢谢。
你好,Yubie,
欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢大家对 DLP 技术的关注。 请告诉我您所指的 DLP 芯片组是 DLPC3479+DLP4710LC 吗?
如果是,您是否可以参考应用用例。 您是否正在尝试通过内部模式投影模式?
对于内部模式投影,加载模式后无需关闭投影仪电源。
以下常见问题解答可能会帮助您获得与内部模式相关的一些附加信息- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/729968/faq-light-control-evms-dlp4710evm-lc-dlp3010evm-lc-and-dlp2010evm-lc
此致,
马亚克