This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:暗采集

Guru**** 633395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1082629/dlpnirnanoevm-dark-acquisition

部件号:DLPNIRNANOEVM

尊敬的

在我提出关于获得黑暗的问题后,我还有几项请求:

——每次新测量之前是否采集过暗色? 还是仅在特定的时间间隔内?  

暗信号是否取决于积分时间和扫描次数?  

暗度测量值是否保存在某个位置? 是否 有任何方法可以检索这些值?

请提前感谢。  

此致

Davinia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davina,

    在相同配置下,每次扫描都要进行暗度测量。 暗(全后视镜关闭)是用于扫描的模式之一。 这可确保暗度测量跟随灯输出因老化,温度和湿度而变化的结果。

    这种暗度量数据是特定于扫描 而未存储的。  

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。