“线程”中讨论的其它部件:DLP2010, SEGGER, DLPA2005, USB2ANY
大家好,我有一个带 dlpc3435,dlp2010和 DLPA2005的定制板。 我已经使用 TI DLPPico 固件选择器工具下载了固件镜像。 我原来的计划是使用 SEGGER j-link 和 j-flash SPI 实用程序将二进制文件加载到地址0x0中,但该实用程序只接受.bin,.hex,.mot 或.srec。 如何继续?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我有一个带 dlpc3435,dlp2010和 DLPA2005的定制板。 我已经使用 TI DLPPico 固件选择器工具下载了固件镜像。 我原来的计划是使用 SEGGER j-link 和 j-flash SPI 实用程序将二进制文件加载到地址0x0中,但该实用程序只接受.bin,.hex,.mot 或.srec。 如何继续?
Kristina 您好!
感谢您的耐心等待。 我知道 I2C 线路在 您的板上暴露。 编程闪存的最佳和最可靠的选择是使用 USB2ANY 适配器将 PC 连接到板载 I2C 总线。 您可以使用 DLPLC-GUI 对闪存进行编程。
此 GUI 适用于光控制芯片组,但也适用于显示芯片 组(DLPC3405,DLP2010)。
https://www.ti.com/tool/USB2ANY
https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI
希望这能解决您的问题。
此致,
维耶克