This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65NEVM:DLP评估模块集

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLPC410, DLP-OMM-SEARCH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1089592/dlplcr65nevm-set-of-dlp-evaluation-modules

部件号:DLPLCR65NEVM
主题中讨论的其他部件:DLP650LDIRDLPC410DLP-OMM-search

大家好,

我们已收到客户的此查询。

在我的情况下, 我想调制1550 纳米的输入光振幅,但 我想知道  DLP650LNIR封装( 包括DLP650LNIR DMD评估模块, DLPC410控制器评估板,两个软件和一个5V电源)是否可以构建系统来实现我的目标。 换言之,我是否需要 其他组件来操作DMD?

我知道他还需要一个光学器件,他可以从 DLP-OMM-SEARCH工具中找到。 请您确认吗?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    是的,客户对开始所需项目列表的回答正确。  

    此外,我们在《软件用户指南》(DLPU040A)中也有此注释:

    不包括,可选,仅在开发和下载新APPSFPGA固件时需要:•1 ea。 Xilinx DLC9G编程电缆

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    非常感谢您提供此信息。

    此致,

    达尼洛