请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPLCR65NEVM 主题中讨论的其他部件:DLP650LDIR, DLPC410, DLP-OMM-search
大家好,
我们已收到客户的此查询。
在我的情况下, 我想调制1550 纳米的输入光振幅,但 我想知道 DLP650LNIR封装( 包括DLP650LNIR DMD评估模块, DLPC410控制器评估板,两个软件和一个5V电源)是否可以构建系统来实现我的目标。 换言之,我是否需要 其他组件来操作DMD?
我知道他还需要一个光学器件,他可以从 DLP-OMM-SEARCH工具中找到。 请您确认吗?
此致,
达尼洛