主题中讨论的其他部件:DLPC230-Q1, TPS9.9万
你(们)好
我已购买DLP 5530 EVK套件
我已经浏览了示意图,了解到DLPC的HDMI接口是通过芯片TVP401完成的,这是一个HDMI到并行转换器桥接
我不能理解的是关注问题
1. HDMI传输器(即PC)如何了解DMD套件的支持分辨率(即1152x1152和1152和1152x576)?
2.如果我已经制作了自己的DMD板,我是否需要在启动时分别对DLPC和主机处理器进行编程才能更改分辨率? 或者DLPC了解传入的分辨率?
3.如果我已经制作了自己的DMD板,我应该也需要从主机处理器对DMD IC进行单独编程,还是只需要DLPC来处理?
4.我可以看到与DLPC绑定的闪存,TI是否提供了对DLPC进行编程以对DMD套件的同一箱进行编程的工具?