This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:DLP产品论坛

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650TE, DLP471TE, DLPC7540, DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLP650TEEVM, DLP660TE, DLPC4422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1090998/dlpc7540evm-dlp-products-forum

部件号:DLPC7540EVM
线程中讨论的其他部件:DLP650TEDLP471TEDLPC7540DLP471TEEVM,, DLP650TEEVMDLP660TEDLPC4422

 您好,TI的朋友

我是    Wintech公司的系统工程师

我负责开发DLPC7540+DLP471TE和DLPC7540 + DLP650TE 4K UHD产品

我们遇到了一些问题,请帮助TI分析这些问题

首先:硬件  

1,我们购买并收到了TI的DLPC7540EVM,DLP471TEEVM,DLP650TEEVM

第二:软件

1. Composer项目的版本是4.0 .........0,该版本由TI 广泛市场软件共享

2.作曲家的版本是15.1 .........0

第三:XPR执行器

1,  ACT90.0047万C-12,来自miniAik

2,Optotune的XPR-20

第四:问题

1,DLPC7540 uart0可显示 ACT90.0047万C-12信息,但执行器不工作

2, 同样的结果与XPR -20对应

第五: 猜测原因

A,错误:作曲家配置错误

B,4.0 .0 FW不支持  

C,硬件问题

D,DLP GUI设置错误

请TI帮助分析问题并提供建议

操作过程的详细说明如下

----------------------------------

用于 ACT90.0047万C-12  

结果:成功获取 ACT90.0047万C-12 执行器信息,但 ACT90.0047万C-12 执行器仍不工作  

获取.47C-12执行器信息

Composer配置:

执行器类型:用于miniAik执行器和PWM模式的TI通用执行器接口(MCU)  

更改XPR执行器144的IIC地址,使其与Optotune XPR -20的默认160地址不同

连接图像(测试了.47和.65 miniAik执行器)

HDMI:

PC读取EDID成功,IT6807指示灯打开  

DMD:

DLP471TE DMD成功显示PC桌面映像

 为什么XPR执行器都不工作  

我怀疑作曲家项目版本4.0 .........0过低,不支持XPR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

对于XPR -20,测试电位计  

结果:成功获取XPR -20执行器信息,但XPR -20执行器仍不工作

硬件:

DLPC7540EVM + DLP 471TEEVM + XPR -20 (光学调谐)

Composer配置:

a。 执行器类型:TI通用执行器接口[EEPROM]+ 24C64 +位置20

B,驱动器模式:PWM (默认为DAC)(请参阅XPR-20数据表

调试日志:

 成功获取XPR -20执行器信息(请参阅附录<debug-log.txt>附件)

固件版本:

固件版本为4.0 .0,而不是4.4 .0或更高版本

但是Optotune XPR -20需要最新的固件,然后需要V 4.0 0  

硬件:

原理图从DLPC7540EVM格式化板P14复制而来

此设计仅支持PWM 4路 (DLPC4422EVM仅支持DAC 2路)

因此,我在Composer Actuator配置中从默认DAC模式更改为PWM模式

Optotune建议修改TI PWM参考方案  

我是否需要修改对XPR 20数据表的引用

Composer项目:

你能告诉我最新的作曲家的作品吗,其中包括最新的固件吗

我的TI帐户是 jiawq@dspchina.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

校准模式:

从TI GUI 3.1 .0.5 启用校准模式时,XPR不工作

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

你能指导我让XPR正常工作吗

我有使用XPR的经验,并使用DLPC4422+DLP660TE+2路执行器开发产品

并了解XPR的工作原理

确保硬件连接(包括HDMI,DMD,XPR等)没有问题

感谢您的任何信息和帮助

此致

Jia

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉:请将  主题标题更改为“执行器不能在DLPC7540EVM上工作”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    感谢您提出详细问题。 团队正在研究您关于最佳支持方式(E2E或直接支持)的问题。 我们明天会有更多信息。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好

    感谢您提出此问题

    我将继续测试并为您提供新的反馈

    同时,我期待着听到你的意见

    谢谢你

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    对于启动器,执行器在应 打开时是否发出任何声音?

    亚伦