This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:有关拆卸散热器以进行UV LED修正的帮助

Guru**** 1769905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/601325/dlplcr4500evm-help-with-removing-heatsink-for-uv-led-modification

部件号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0293万

您好,

我正在尝试按照 TIDA-0.0293万参考设计的修改说明,将LightAfter 4500 EVM中的蓝色LED替换为UV LED。 按照 DLP LightCrafter 4500修改说明的步骤4卸下4颗飞利浦螺钉后,我发现散热器与轻型引擎的粘合非常好,无法分离这两颗。  

这是不是一个诀窍? 您是否有在不损坏设备的情况下轻松分离这两个组件的提示?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢您的提问,欢迎参加DLP论坛。 希望其他人会对他们的经历进行声鸣,但我只能告诉您要慢慢小心,以免损坏弯曲。 您可能会尝试使用一把德士古刀打破沿边缘的胶液。

    如果你看这个线程,你可以看到引擎在散热器关闭的情况下的图片-它可能会给你一些想法:
    e2e.ti.com/.../27.8008万

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何可能遇到同样困难的人,我们最终采用的方法是使用磨尖平头螺丝刀在铝基板和LED固定支架的短侧之间撬动。