请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPLIGHTCRAFTER 让DLPLightCrafter EVM与Windows 10配合使用
为了使DLP LightCrafter EVM与Windows 10配合使用,需要替换默认驱动程序。 以下是一个可用于成功操作的驱动程序。
- 导航至 Microsoft Update目录
- 解压下载的CAB文件(使用7-Zip或类似工具)并将驱动程序文件保存到已知位置
- 通过USB将光封安装插入Windows 10机器。
- 等待安装不正确的驱动程序(如果之前安装了不正确的驱动程序,您可以转到下一步)
- 打开“Device Manager (设备管理器)”并查看“Ports (COM & LPT)(端口(COM和LPT))”下列出的设备。 LightCrafter将作为USB Serial Device (USB串行设备)列出。 在下面的示例中,它是USB串行设备(COM 3)。
- 右键单击LigthCrafter设备并选择“更新驱动程序软件”
- 选择“Browse my computer for driver software
- 选择“Let me pick from a list of device drivers on my computer (让我从计算机的设备驱动程序列表中选择)”
- 选择“从磁盘安装…”
- 导航至先前解压的存储驱动程序的位置并选择该文件
- 选择“USB以太网/RNDIS小工具”,然后单击“下一步”
- 设备驱动程序将正确安装,LightCrAfter应可供使用