线程中讨论的其他部件: DLP4501, DLP4710, DLP3010, DLPC350
我需要 视频处理前端来支持来自相对较新的HDMI 2标准的输入。
要求为
1)支持60Hz 1080p信号
2)支持120Hz的1080p信号(这就是为什么需要HDMI2)
3)将1080p降级为本机分辨率(1280x800)的能力
4)支持老式HDMI 1 3D解码将是不错的(并排60Hz至升级120Hz),但不是必需的
是否有任何解码器芯片建议?
我知道这个问题不是关于TI芯片组,但基本上没有其他地方可以要求提供建议。
第二个问题涉及到获取帧索引,或者更确切地说,3D视频要将数据馈送至红外灯以与快门眼镜同步,需要使用哪种眼框。
DLPC6401 Programmer’s Guide中有一段关于此问题的段落,但它对我来说不能再模糊了:
http://www.ti.com/lit/ug/dlpu012/dlpu012.pdf
3D集成电路可以将某些3D信号(如将某些3D信号转换为DLPC6401可以接受的120 Hz信号)转换为数字信号。 但是,DLPC6401不会自动知道哪个帧用于左眼或右眼。 3D序列有两个子序列,一个子序列用于左眼,另一个子序列用于右眼。 用户需要将左右同步信号连接到DLPC6401中的其中一个GPIO引脚。 有关哪个引脚可自由使用以及如何配置它的详细信息,请参阅6.7 第5节。
本款提出了这个问题。
对于通常与IR LED同步的快门眼镜等接收设备,视频 /3D处理前端芯片是否执行同步(提供眼睛索引),或者DLPC6401芯片的其中一个针脚是否提供当前眼睛索引?
因为该段落指出用户"需要将左右同步信号连接到其中一个DLPC引脚",但没有说明其用途。 DLPC6401不需要知道帧本身的眼睛,只需通过引脚将数据重新发送到闪烁IR LED或类似信号的电路。