请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR2000EVM 全部,
使用DLP LightCrafter Display 2000 EVM时,在某些情况下,您可能希望将EVM与不支持EVM驱动程序的本机系统配合使用。 这方面的一个例子是,使用基于旧版本Debian的自定义操作系统映像,该版本具有对特定项目有用的各种软件包或驱动程序。 下面是Cape覆盖文件和EEPROM数据的下载,可用于在任何BeagleBone版本上从头开始安装驱动程序。
要安装Cape Overlay,请按照以下页面中的说明进行操作:
github.com/.../bb.org-overlays
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/introduction-to-the-beaglebone-black-device-tree.pdf