请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-0.0293万 主题中讨论的其他部件:DLPLCR4500EVM, MSP430F2410, DRV8825, DLPC350
您好,
我正在使用基于DLP的立体印刷技术制作微机器人,我需要同时控制2个步进电机和DMD设备。
我有一些关于为3D打印系统选择MCU的问题。
(1) DLPLCR4500EVM是否包括 MSP430F2410和DRV8825,微控制器和步进电机驱动器? 如果没有,参考设计是否可供销售?
(2)对于Lightcrafter 4500的一般3D打印用途,您建议使用哪个MCU? 在参考设计(TIDA-0.0293万)中,您建议使用“BeagleBone Black MSTP Cape”,而在手册“DLPLightCrafter 4500
评估模块”中,您建议使用Pandaboard。 由于我没有在基于Linux的MCU上进行编程的经验,因此非常感谢您的任何评论。
(3)是否可以使用其他基于Linux的MCU (如Raspberry Pi)来控制电机和DMD? 如果是的话,是否不如我在第(2)段所说的方案呢?
非常感谢,
天奇