主题中讨论的其他部件:DLP660TE, DLPC4422,,, DLP4710, DLPC4420, DLP780TE, DLPC900, DLP500YX, DLP670S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Aaron
我已尝试根据您的建议更改RGB占空比
但它不起作用
您是否还有其他建议
需要:
3D打印应用程序仅使用一个UV LED
紫外线LED将 消耗所有DMD时间
因此紫外LED占空比为100
测试:在DLPC7540EVM上
1.有三个LED EN信号
LED_EN_RED:启用红色LED
LED_EN_GRN:启用绿色LED
LED_EN_BLU:启用蓝色LED
当所有LED都启用时,这三个信号交替输出
这三个EN信号并非始终打开
此机制与LightControl4710或Pico 4710EVM相同
这是蓝色EN信号,我已将占空比更改为R=G=15 B=70
我们都知道Pico 4710EVM使用PAD3005 交替驱动RGB LED
RGB LED 共享一个驱动电路,因此不能同时亮起
然后,根据 TI的建议,我将RGB占空比更改为R=G=0 B=100
和
使用蓝色EN信号控制/切换UV LED
所以我想 将相同的配置从Pico DLP4710移植到DLPC7540
二 | B0100 | R的位平面分配失败。数据库中没有有效序列。 无法确定最小位平面。 |
构建 |
如何删除 最小占空比的限制
当更改了前面的配置时,如何构建作曲家项目
PS: RGB占空比可以在 以下三 个项目中更改,Composer的版本为13.xx而不是15.xx
Pico DLP4710
ECD DLPC4422 + DLP660TE
ECD DLPC4420 + DLP780TE
感谢你的帮助
此致
Jia