This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540:DLPC7540:如何在序列集中更改RGB占空比

Guru**** 633805 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE, DLPC4422, DLPC7540, DLPC7540EVM, DLP4710, DLPC4420, DLP780TE, DLPC900, DLP500YX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1091390/dlpc7540-dlpc7540-how-to-change-rgb-duty-cycles-in-the-sequence-sets

部件号:DLPC7540
主题中讨论的其他部件:DLP660TEDLPC4422,,, DLP4710DLPC4420DLP780TEDLPC900DLP500YXDLP670S
Matt,您好
我需要你们的帮助来改变工作周期
对于3D打印应用程序,只有一个LED处于启用状态,其占空比为100 %
通常使用蓝色LED ,蓝色占空比为100 %
当启用1_99序列时,蓝色LED将在转换时间关闭,因为 1_99序列为默认颜色B
 
例如,显示黑色图像,DMD将 在每个帧中转换为打开状态约200US,  如果LED不是关闭,则黑色图像的亮度将增加。  相反,设备的对比度将会降低
 
用于DLPC4422+DLP660TE  
设置  
R占空比= 0  
G占空比= 0
b占空比=100
结果:构建和测试正常  
现在DLPC7540的当前状态:
设置  
R占空比= 0  
G占空比= 0
b占空比=100
但是使用相同的操作在DLPC7540设计器项目中生成错误
然后是Diable DynamicBlack,但也有错误
您是否可以指导我 解决此问题,因为DLPC4422的方法不起作用
感谢你的帮助
此致
Jia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    您是否尝试过使用LED变体计算工具? 单击右侧的色条。

     

    请注意,此处不允许100 % 蓝色占空比,但您可以执行我在上面所示的操作。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我已尝试根据您的建议更改RGB占空比

    但它不起作用

    您是否还有其他建议

    需要:

    3D打印应用程序仅使用一个UV LED

    紫外线LED将  消耗所有DMD时间  

    因此紫外LED占空比为100

    测试:在DLPC7540EVM上  

    1.有三个LED EN信号  

    LED_EN_RED:启用红色LED

    LED_EN_GRN:启用绿色LED

    LED_EN_BLU:启用蓝色LED

    当所有LED都启用时,这三个信号交替输出

    这三个EN信号并非始终打开

    此机制与LightControl4710或Pico 4710EVM相同

    这是蓝色EN信号,我已将占空比更改为R=G=15 B=70

    我们都知道Pico 4710EVM使用PAD3005 交替驱动RGB LED  

    RGB LED 共享一个驱动电路,因此不能同时亮起

    然后,根据  TI的建议,我将RGB占空比更改为R=G=0 B=100

    使用蓝色EN信号控制/切换UV LED

    所以我想 将相同的配置从Pico DLP4710移植到DLPC7540

    B0100 R的位平面分配失败。数据库中没有有效序列。 无法确定最小位平面。

    构建

    如何删除 最小占空比的限制

    当更改了前面的配置时,如何构建作曲家项目

    PS:  RGB占空比可以在 以下三 个项目中更改,Composer的版本为13.xx而不是15.xx

    Pico DLP4710

    ECD DLPC4422 + DLP660TE

    ECD DLPC4420 + DLP780TE

    感谢你的帮助

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jia:

    小组正在检查芯片组功能。 挑战在于您将显示芯片组用于3D打印工业应用,因此功能集和功能有意有所不同。 我们将需要更多时间来评估您的选项。

    您还看过DLPC900 + DLP500YX芯片组吗?y

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好

    感谢您提供信息

    自去年年初开始,我们一直在开发DLPC900 x 2+ DLP6700/DLP500产品

    光学兼容DLP660te

    该产品将于2022Q3发布

    如果将RGB占空比更改为3D打印应用程序,效果会更好

    我在等待您的好消息

    谢谢你

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    好的,感谢您发布更新。 很高兴看到您的工业应用表现良好。

    同样,我们将了解RGB性能的可能性。

    此致,

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好

    感谢你的帮助

    这种需求直接决定产品的成败

    请帮助TI添加此函数

    我期待你的答复

    谢谢你

    此致

    Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    现在,您已经有了XPR,我们可以评估您当前的绩效,确保一切都是稳健的,然后规划后续步骤。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jia,

    我们正在研究现有DLPC7540软件和固件可以实现的功能。 序列和定时设置现已固定,以获得最佳像素和图像质量性能,我看不到我们很快就会进行更改。

    我们应该在明天之前就如何充分利用这项行动作出答复。 我想通过电子邮件回复您并关闭此线程。 如果您对此感到满意,请告诉我。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好

    非常感谢你的帮助

    我可以接受,我同意您通过电子邮件进行沟通

    您知道工业应用需要此特殊RGB占空比,例如3D打印

    我必须修改它,否则光学对比度将会大大降低

    非常感谢

    我们期待着你的建议

    此致

    Jia